工具与软件:
我们正在开发 DFU 相关功能、在此过程中我们需要使用闪存程序功能。 闪存程序函数有几个问题:
1.一些 MCU 会在执行闪存程序时挂起 CPU (我想是因为写入闪存操作占用了读取代码指令的总线)、与 F280036是否使用相同的逻辑?
2.如果引导加载程序代码位于 bank0的扇区1~10中、并通过从闪存获取指令来运行。 是否有可能为 bank0的扇区12闪存程序提供写入标志?
3.我注意到一些 C2000系列芯片只有一个存储体、是否可以通过从闪存扇区中获取指令以及不在同一扇区中的闪存程序目标地址来运行引导加载程序代码?
此致