This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:引导加载程序

Guru**** 2747305 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387400/tms320f28027-bootloader

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

e:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x0\v230\f2802x0_examples_structs\F28027_flash_kernel
大家好、根据、我使用的是官方串行端口引导加载程序例程
806. PDF 文档,刻录,发现自动识别波特率卡在密钥写入行中,但闪存未加密。 发生什么事了? 为什么我不能跳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    自动波特函数等待特定数据(a)从编程器发送到 CPU、这样就可以正确写入 SCI 波特寄存器、以与编程器的波特率保持一致。 A 响应到主机以发出成功信号后、可以在知道器件和主机是否与所使用/预期的波特率对齐的情况下执行编程。

    您是说程序卡在自动波特函数中、等待来自主机编程器的 SCI 输入吗? 或者您说自动波特实际上会失败吗?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       


    您好、它似乎卡住了、这意味着程序卡在自动波特函数中、等待来自主机编程器的 SCI 输入。 所用的硬件是官方的 C2000板、串行端口收发没有问题。 该接口会不断弹出。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图上的错误响应意味着使用 fopen()时文件名存在问题。 请检查您的文件是否可访问。

    如果无法访问/发送此文件、则表明程序卡在自动波特状态、只是等待 发送任何数据后再响应(成功或失败)。

    此致、

    Allison