This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:快速启动

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387763/tms320f28334-flying-start

器件型号:TMS320F28334

工具与软件:

尊敬的团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前使用的是 TMS320F28334和1.2kW 有传感器 BLDC 集线器电机、我通过在单并联拓扑上使用正弦换向运行这些电机。 目前、我将使用级联控制方案、RPM PID 在1kHz 下运行、当前 PID 在10kHz 下运行。

我对特定条件下的控制行为有一些疑问:

1.当用户将电机完全加速到其最大转速、然后突然释放油门时、由于外力、电机继续旋转、并逐渐降低其转速。 如果用户在此减速过程中重新施加全油门、应向电机提供什么加速度值?
2.考虑到电机停机时间取决于其所承载的负载、在不同的负载条件下应如何管理上述情况?
3、在这种情况下应如何处理 PI 控制器?

其他注意事项:
-当用户松开油门时,我关闭 PWM。
-我在所有情况下都使用电机的内置霍尔传感器计算电角。
-根据我的研究,我了解到这种情况在 TI 论坛上一般被称为"快速启动"。 但是、我需要获取有关如何在有传感器 BLDC 电机中实现该逻辑的指导。

我非常感谢你对这些问题的指导。

此致、
Dipak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果用户在此减速期间重新应用全油门、应向电动机提供什么加速度值?

    具体取决于系统和电机要求、不推荐特殊值。

    Unknown 说:
    2. 考虑到电机停止时间取决于其所承载的负载、应如何在不同的负载条件下管理上述情况?[/QUOT]

    如标题中所述、在释放/停止电机时继续检测转子位置角度和转速、并使用最新的角度和转速通过快速启动功能重新启动电机。

    Unknown 说:
    3. 在这种情况下应如何处理 PI 控制器?

    您可以继续将 PI 控制器用作正常操作、只需使用上面提到的最新检测到的速度来设置反馈。

    您可以查看下面的实验指南、其中介绍了快速启动方法。

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗艳明

    感谢您的回复!!!

    我 有 中国的控制器、而且我没有电机电感、电阻和其他值等电机参数。

    我只有 基于该信息的极对信息、因此如  中所述、介绍了如何实现快速启动  is09_fliping_start.c 情况?

    请帮助我如何在正弦换向中实现?  

    此致、

    Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 要在项目上实现该方法、您可以参考该参考、可以适用于正弦 FOC。 您可以查看实验用户指南、只需要始终检测转子角度和速度、并在重新启动电机时使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗艳明

    我希望这封邮件能让您满意。

    我已经开发了一个可持续监视电机角度和速度并相应地调整 PWM 的代码。

    我对此有几个问题:

    1.如果电动自行车在100转/分(最大转/分为600转/分)下坡而不进行电气换向、并且我在中间位置应用加速、那么、如果加速度过低或过高、会发生什么情况? 具体而言、这是否会导致电机急冲或瞬间卡住、是否存在损坏电路的风险?

    2.在同样的情况下,如果有一个人坐在电动自行车上,与有三个人坐在电动自行车上相比,情况会有什么不同?

    此外、在这些情况下、我应该如何确定适用于电机的合适占空比?

    非常感谢您的见解和指导。

    非常感谢您的帮助。


    -Dipak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果加速度过低或过高、将会发生什么情况? 具体而言、这是否会导致电机会急冲或暂时卡住、是否存在损坏电路的风险?[/QUOT]

    快速启动与 加速无关。

    [报价 userid="512045" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387763/tms320f28334-flying-start/5310903 #5310903"]此外、如何确定适用于这些情况下电机的适当占空比?

    PWM 占空比由电流和速度控制器自动确定