This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我必须持续地将一些 GPIO 信号复制 到另一个 GPIO 输出引脚。
细节方面、我必须复制 SPI 信号(Clk、SI、SO、CS)、SO、 它们是内部信号。
是否有实现它的示例? 或者如果没有、我如何才能做到? 我可以使用哪种方法?
谢谢你
在 SysConfig 中、我看到只有许多 GPIO 可以执行此操作。
我必须将 XBAR 用于 GPIO 96、97、98、99、但它们不适用于此功能。
还有其他方法可以做到吗?
大家好、Gianni、
您应该能够对所有这些 GPIO 使用 INPUTXBAR。
此致!
Ryan Ma
Ryan、您好!
对于 INPUTXBAR、我看到了所有 GPIO、但对于 OUTPUTXBAR、我没有看到所有 GPIO 可用。
在 OUTPUTXBAR 上 、GPIO 96、97、98、99不可用。
例如、我必须在 GPIO96 (outputxbar)上复制 GPIO58 (inputxbar)。
大家好、Gianni、
很遗憾、此设备上不提供它们。 但是、您可以通过 CLB 路由信号、然后 CLBOUTXBAR 确实可以访问 GPIO 96-98。
此致!
Ryan Ma