This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将 GPIO 信号复制到另一个 GPIO 输出引脚

Guru**** 2127400 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382330/tms320f28388d-copy-gpio-signals-to-another-gpio-output-pins

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我必须持续地将一些 GPIO 信号复制 到另一个 GPIO 输出引脚。

细节方面、我必须复制 SPI 信号(Clk、SI、SO、CS)、SO、 它们是内部信号。

是否有实现它的示例? 或者如果没有、我如何才能做到? 我可以使用哪种方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    您需要将 GPIO 信号复制到另一个 GPIO。

    您可以执行以下操作:

    SPI 信号进入 GPIO -> INPUTXBAR (在 SPI 的 CLK/SI/SO/CS GPIO 上使用 INPUTXBAR)-> OUTPUTXBAR -> GPIO

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="531667" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1382330/tms320f28388d-copy-gpio-signals-to-another-gpio-output-pins/5282630 #5282630"]SPI 信号转到 GPIO -> INPUTXBAR (使用 SPI CLK/SI/SO/CS GPIO 上的 INPUTxbar)-> OUTPUTXBAR -> GPIO

    在 SysConfig 中、我看到只有许多 GPIO 可以执行此操作。

    我必须将 XBAR 用于 GPIO 96、97、98、99、但它们不适用于此功能。

    还有其他方法可以做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    您应该能够对所有这些 GPIO 使用 INPUTXBAR。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    对于 INPUTXBAR、我看到了所有 GPIO、但对于 OUTPUTXBAR、我没有看到所有 GPIO 可用。

    在  OUTPUTXBAR 上 、GPIO 96、97、98、99不可用。

    例如、我必须在 GPIO96 (outputxbar)上复制 GPIO58 (inputxbar)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gianni、

    很遗憾、此设备上不提供它们。 但是、您可以通过 CLB 路由信号、然后 CLBOUTXBAR 确实可以访问 GPIO 96-98。

    此致!

    Ryan Ma