This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TMS320F280039

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387396/tms320f280039-tms320f280039

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

您好!

canfd 驱动程序是基于 ti280039芯片开发的、但总线消息是 CAN 消息、并且没有 canid、DLC 和数据。 原因是什么? 相关的寄存器视图已配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaosong:

    C2x SDK 中有多个 MCAN 示例。 您是否尝试过 mcan_ex9_transmit 和 mcan_ex4_receive 的示例? 两个示例都使用了 MCAN CAN-FD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi 

       以上问题已经解决、但有一个新问题。 当 CAN 和 CANFD 同时存在时、CAN 的接收中断将无法进入。 这是什么原因呢?