This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:插槽 H7的 I/O 扩展卡选项、用于连接其他传感器?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392570/tmdxiddk379d-i-o-expansion-card-options-for-slot-h7-for-interfacing-other-sensors

器件型号:TMDXIDDK379D

工具与软件:

德州仪器(TI)、您好!

我在一个致力于概念验证的小型研究团队工作、定制 PCB 设计工作很难获得我们团队的批准。

因此、我们非常依赖可用的评估套件、而 TMDXIDDK379D 为我们提供了 PMSM 项目所需的所有电压和电流规格

除此之外、电路板甚至没有用于连接 SPI 或模拟传感器的虚拟 I/O、而且 HSEC 连接器电缆几乎无法找到

您是否知道我们可以使用哪些产品或参考设计将一些器件插入 H7中以获取更多 I/O 功能?

谢谢

Hansol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hansol:

    不过、该主板甚至没有可用于连接 SPI 或模拟传感器的虚拟 I/O、而且几乎找不到 HSEC 连接器电缆

    我唯一能想到的建议是在电阻器(如下面的建议)或 HSEC 连接器周围进行一些定制的导线焊接/蓝线、以产生更多信号。

    此致!

    Kevin