This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:设置 SYSCLK

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391837/tms320f280025c-setting-sysclk

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你好。

我想在100MHz 上使用 TMS320F280025C SYSCLK。
是否可以使用下图所示的设置来设置100MHz?
在设置 PWM 时、我感觉100MHz 设置可以正常工作、但当我使用示波器检查处理时间时、变量的增量是200ns。 我们还确认已使用1.2 µs 读取 GPIO 引脚。
这是100 MHz 设置的正常处理速度吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坂口山、您好!

    您是否使用 SysConfig? 您能否确认您的代码实际上在调用 SysCtl_setClock()函数? 该函数将在锁定 PLL 后使用 DCC 验证 PLL 时钟频率、如果验证失败、则会出错。

    此外、确保在编译选项中实际定义了 USE_PLL_SRC_XTAL。

    此致、
    Ibukun