Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
你好。
我想在100MHz 上使用 TMS320F280025C SYSCLK。
是否可以使用下图所示的设置来设置100MHz?
在设置 PWM 时、我感觉100MHz 设置可以正常工作、但当我使用示波器检查处理时间时、变量的增量是200ns。 我们还确认已使用1.2 µs 读取 GPIO 引脚。
这是100 MHz 设置的正常处理速度吗?
提前感谢您。