请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC Thread 中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDC
工具与软件:
你好
我正在 使用48V BLDC 电机、不能在6级增量构建中使其在速度闭环中工作。 当 LSW 设置为2且 EVM 上的故障 LED 6开启时、电机立即停止。 我尝试了 LEVEL6B 中给出的步骤。 当 lsw 为1时、电流闭环工作、Iqref 控制工作、估算速度跟踪 SpeedRef。
期待获得 有关以下信息的帮助:
1.) 如何调节6级速度闭环?
2.) 需要使用有传感器的示例代码与同一套件上的霍尔传感器配合使用。
3.) 我们可以使用 InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104.exe 对速度闭环进行微调吗?
谢谢