This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC:DRV8301-HC-C2-KIT 在 EVM 上使用 DRV8301的 DRV8301-HC-EVM 修订版 C || CC2803X ISO DIMM 修订版1.3控制卡||速度闭环在 PM_Sensorless 示例代码级别6中不工作

Guru**** 2543570 points
Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389930/tidm-threephase-bldc-hc-drv8301-hc-c2-kit-drv8301-hc-evm-rev-c-with-drv8301-on-evm-cc2803x-iso-dimm-rev-1-3-control-card-speed-close-loop-not-working-in-pm_sensorless-example-code-level-6

器件型号:TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC
Thread 中讨论的其他器件:INSTASPIN-BLDC

工具与软件:

你好

我正在 使用48V BLDC 电机、不能在6级增量构建中使其在速度闭环中工作。 当 LSW 设置为2且 EVM 上的故障 LED 6开启时、电机立即停止。 我尝试了 LEVEL6B 中给出的步骤。 当 lsw 为1时、电流闭环工作、Iqref 控制工作、估算速度跟踪 SpeedRef。

期待获得 有关以下信息的帮助:

1.) 如何调节6级速度闭环?

2.) 需要使用有传感器的示例代码与同一套件上的霍尔传感器配合使用。

3.) 我们可以使用 InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104.exe 对速度闭环进行微调吗?  

谢谢