This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
您能否说明如何为单个 CMPSS 配置多个输入多路复用器信号、因为我们不能创建同一 CMPSS 的重复实例(例如、我要使用的 CMPSS 是 CMPSS1、而我必须使用的输入多路复用器信号是 HPMXSEL5和带 CMPSS1的 HPMXSEL0、用于高 比较器配置)
我使用 SysConfig 工具进行配置。
您好!
感谢您的耐心。
无法使用 SysConfig 为一个 CMPSS 模块配置多个输入信号。
此致、
哈迪