请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
团队成员、您好!
您能否说明如何为单个 CMPSS 配置多个输入多路复用器信号、因为我们不能创建同一 CMPSS 的重复实例(例如、我要使用的 CMPSS 是 CMPSS1、而我必须使用的输入多路复用器信号是 HPMXSEL5和带 CMPSS1的 HPMXSEL0、用于高 比较器配置)