This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于将产品与21位地址总线连接

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1381889/tms320f28388d-about-connecting-products-with-a-21-bit-address-bus

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigAM2631

工具与软件:

尊敬的专家:

F28388D 是否可以连接到需要21位地址总线的产品?
具体来说、我希望存取128MB 以上的内存。 (S29GL512S10TFI010)

如果没有、C2000系列中是否有兼容的产品? AM263x 是最接近的替代器件吗?

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、确定

    我正在就这一问题咨询各位专家、不久将与您确认

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复。 "对不起,我不小心给弄丢了。"  

    有更新吗? 如果您能告诉我 这种情况、将会很有帮助。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对不起你。

    您可以通过私人聊天进行回复、如果您能回复、我将不胜感激。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.、

    对于自然灾害影响德克萨斯州地区导致响应延迟、我们深表歉意。 EMIF 外设应支持21位地址大小、但取决于您使用的 C2000封装以及系统中其他外设的多路复用引脚要求。 可以使用我们的 C2000 SysConfig 工具对此进行验证。 参考 EMIF 设计应用报告

    "当与小于32位的字尺寸一起使用或者当使用字节使能信号时、某些 EMIF 执行有可能在地址引脚上面临引脚复用冲突。"  

    不过、支持的内存大小取决于内存大小、但最多支持32 MB 内存。 需要连接128 MB 内存的用例是什么? 可以利用优化功能来减小存储器大小  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您在繁忙时间给予的热情回应。

    尽管如此、支持的内存大小取决于内存大小、但最多支持32 MB 内存。 需要连接128 MB 内存的用例是什么? 可利用优化功能减小存储器大小 [/报价]

    我们目前正在与客户核实用例、我们认为可以减小闪存容量以符合 C2000的限制。  我们将在信息可用后立即共享该信息。

    F28388D 支持21位地址总线、因此这是一个可以考虑的选项、但他们也考虑将 AM2631作为替代选项。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.、

    是的、请在可用时提供更新。 由于嵌入式环境对128MB 要求非常高、具体取决于应用。 根据带宽要求、可以通过 SPI 接口以更高的延迟与 SD 卡等一些外部存储器连接

    此致、

    Peter