Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2631
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 AM2631
工具与软件:
尊敬的专家:
F28388D 是否可以连接到需要21位地址总线的产品?
具体来说、我希望存取128MB 以上的内存。 (S29GL512S10TFI010)
如果没有、C2000系列中是否有兼容的产品? AM263x 是最接近的替代器件吗?
此致、
棒极了 h
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2631
工具与软件:
尊敬的专家:
F28388D 是否可以连接到需要21位地址总线的产品?
具体来说、我希望存取128MB 以上的内存。 (S29GL512S10TFI010)
如果没有、C2000系列中是否有兼容的产品? AM263x 是最接近的替代器件吗?
此致、
棒极了 h
嗨、O.H.、
对于自然灾害影响德克萨斯州地区导致响应延迟、我们深表歉意。 EMIF 外设应支持21位地址大小、但取决于您使用的 C2000封装以及系统中其他外设的多路复用引脚要求。 可以使用我们的 C2000 SysConfig 工具对此进行验证。 参考 EMIF 设计应用报告
"当与小于32位的字尺寸一起使用或者当使用字节使能信号时、某些 EMIF 执行有可能在地址引脚上面临引脚复用冲突。"
不过、支持的内存大小取决于内存大小、但最多支持32 MB 内存。 需要连接128 MB 内存的用例是什么? 可以利用优化功能来减小存储器大小
此致、
Peter
尊敬的 Peter:
感谢您在繁忙时间给予的热情回应。
尽管如此、支持的内存大小取决于内存大小、但最多支持32 MB 内存。 需要连接128 MB 内存的用例是什么? 可利用优化功能减小存储器大小 [/报价]我们目前正在与客户核实用例、我们认为可以减小闪存容量以符合 C2000的限制。 我们将在信息可用后立即共享该信息。
F28388D 支持21位地址总线、因此这是一个可以考虑的选项、但他们也考虑将 AM2631作为替代选项。
此致、
棒极了 h