This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:无法通过 CCS 进行调试

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1388520/tms320f2800157-fail-to-debug-through-ccs

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800157

工具与软件:

大家好、专家:

客户使用的是 F2800157 Launchpad、但无法通过 CCS 进行调试。

可在客户 PC 中找到 Tow COM 端口。 在 CCS 中连接电路板时报告"Error -260 @ 0x0"。

可以在我的 PC 上正常连接一些 launchpad。

客户正在使用 STATION-CLIENT 系统。

您是否有解决此问题的一些经验?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试更换 USB 电缆? 您在 PC 设备管理器中看到 XDS110了吗?  

    此外、您使用的是4引脚 JTAG 还是2引脚 cJTAG? 您还可以检查 S2的设置吗? 请查看 LaunchPad 用户指南、了解 S2的功能。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    我们曾尝试更换 USB 电缆。 对于每根电缆、均可在 PC 设备管理器中看到 XDS110。

    我们使用的是 LAUNCHXL-F2800157、我的笔记本电脑中有一款 MCU 可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试按照说明更新固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    您能否帮助指导更新固件的详细步骤?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅该页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    背景:当前的系统开发环境是 VMware VMS。

    问题:无法识别 XDS110驱动程序的位置

    图1。 显示虚拟机能够识别德州仪器(TI) XDS110、并且驱动程序已安装在设备管理器中。

    图2。 在属性中、显示整个000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000的标识信息的位置

    图3显示了 ccxml 相关配置、包括仿真接口和仿真频率等相关参数 更新参数后、测试连接尝试失败、并且报告了硬打开控制器时发生错误。

    客户要求:如何在虚拟机环境中识别 XDS110驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    背景:当前的系统开发环境是 VMware VMS.

    请注意、VM 不是 CCS 官方支持的环境。  

    但是、许多人都使用了带有 CCS 的 VM、而不会出现问题。

    Windows 设备管理器检测到 XDS110是很奇怪的、但 xdsdfu 实用程序没有检测到。  

    如果客户将 Launchpad 连接到本机 Windows PC (无 VM)、是否能正确检测到它?

    VM 是否能够检测其他 LaunchPad?

    图2. 在属性中、显示整个000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
    标识信息的位置

    这也很有趣,看起来奇怪。 好像设备未正确枚举。 按连接对器件进行分组时它是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    如果客户将 launchpad 连接到本机 Windows PC (无 VM)、是否正确检测到它?

    是的、可以在本机 Windows PC 上正确检测 LaunchPad。

    虚拟机能否检测到其他 LaunchPad?

    我们尝试了2个 LaunchPad、有些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我听起来确实是一个特定于虚拟机环境的问题。 USB XDS110似乎未正确连接到 VM。  

    虚拟机看起来像 Windows 10。 什么是主机操作系统?

    他们能否提供我在上一篇文章中提出的按连接分类器件的屏幕截图?