主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800157
工具与软件:
大家好、专家:
客户使用的是 F2800157 Launchpad、但无法通过 CCS 进行调试。
可在客户 PC 中找到 Tow COM 端口。 在 CCS 中连接电路板时报告"Error -260 @ 0x0"。
可以在我的 PC 上正常连接一些 launchpad。
客户正在使用 STATION-CLIENT 系统。
您是否有解决此问题的一些经验?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、专家:
客户使用的是 F2800157 Launchpad、但无法通过 CCS 进行调试。
可在客户 PC 中找到 Tow COM 端口。 在 CCS 中连接电路板时报告"Error -260 @ 0x0"。
可以在我的 PC 上正常连接一些 launchpad。
客户正在使用 STATION-CLIENT 系统。
您是否有解决此问题的一些经验?
谢谢。
请参阅该页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html
此致、
Ben Collier
尊敬的 Ben:
背景:当前的系统开发环境是 VMware VMS。
问题:无法识别 XDS110驱动程序的位置
图1。 显示虚拟机能够识别德州仪器(TI) XDS110、并且驱动程序已安装在设备管理器中。

图2。 在属性中、显示整个000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000的标识信息的位置

图3显示了 ccxml 相关配置、包括仿真接口和仿真频率等相关参数 更新参数后、测试连接尝试失败、并且报告了硬打开控制器时发生错误。

客户要求:如何在虚拟机环境中识别 XDS110驱动程序?
背景:当前的系统开发环境是 VMware VMS.
请注意、VM 不是 CCS 官方支持的环境。
但是、许多人都使用了带有 CCS 的 VM、而不会出现问题。
Windows 设备管理器检测到 XDS110是很奇怪的、但 xdsdfu 实用程序没有检测到。
如果客户将 Launchpad 连接到本机 Windows PC (无 VM)、是否能正确检测到它?
VM 是否能够检测其他 LaunchPad?
标识信息的位置图2. 在属性中、显示整个000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
这也很有趣,看起来奇怪。 好像设备未正确枚举。 按连接对器件进行分组时它是什么样子的?

您好、Ki、
如果客户将 launchpad 连接到本机 Windows PC (无 VM)、是否正确检测到它?
是的、可以在本机 Windows PC 上正确检测 LaunchPad。
虚拟机能否检测到其他 LaunchPad?
我们尝试了2个 LaunchPad、有些问题。