Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C
工具与软件:
大家好!
我们有一个关于 TMS320F280039C 模拟引脚上适用的最小电压的技术问题。
在我们的设计中、模拟信号与 CPU 接地基准之间有一个钳位二极管 BAT54S、在该二极管之后、在进入 CPU 之前检测到一个50欧姆电阻器。
在我们的超值案例中、二极管将钳位在-0.5V、这低于 CPU 的绝对最大额定值(-0.3V)、但如果 CPU 钳位在0V、50欧姆电阻器将限制最大上的电流、如果 CPU 钳位在-0.3V、4mA 将限制最大10mA 上的电流。
如果我们将所有引脚的总电流保持在20mA 之下、这种情况是否会中断 CPU?
此致
Paul Albouy
架构师