This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:模拟引脚上的绝对最小电压

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394573/tms320f280039c-absolute-minimun-voltage-on-analog-pins

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

大家好!

我们有一个关于 TMS320F280039C 模拟引脚上适用的最小电压的技术问题。

在我们的设计中、模拟信号与 CPU 接地基准之间有一个钳位二极管 BAT54S、在该二极管之后、在进入 CPU 之前检测到一个50欧姆电阻器。

在我们的超值案例中、二极管将钳位在-0.5V、这低于 CPU 的绝对最大额定值(-0.3V)、但如果 CPU 钳位在0V、50欧姆电阻器将限制最大上的电流、如果 CPU 钳位在-0.3V、4mA 将限制最大10mA 上的电流。

如果我们将所有引脚的总电流保持在20mA 之下、这种情况是否会中断 CPU?

此致

Paul Albouy

架构师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、

    我认为您的问题的答案是"不"、但我正在与我们团队的另一位专家确认、我们将很快回复您。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    如果您有一个钳位电压较低的二极管、那就更好了。  并且/或者、如果您的模拟信号链能够管理电阻器、可将电阻器值提高到更高。

    按照建议的工作条件进行设计、电压应保持在0.3V 以下、这是我们的建议值。  20mA 是绝对最大额定值、最好远离。   

    这是只会偶尔出现的瞬态/故障情况吗?  如果有、则10mA 可能可行、限制为2mA 会更好。

    如果这是连续条件、那么我肯定会限制为2mA。  如果在运行期间持续运行、则这可能会影响 ADC 和 CMPSS 性能。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您快速回答。

    具有较低 Vf 的二极管通常后跟较高的反向泄漏电流、这会影响采集链的精度、因为钳位二极管前面有一个100欧姆电阻器。 这是我的第一个想法。

    这并非连续操作、系统设计为当测量值降低到1.65V 以下时关闭所有器件

    我们将把50欧姆电阻增加到最高200欧姆、但由于引脚附近的电容(固定在10nF、现在是内部采样电容的1000倍、需要在采样过程中保持电压稳定)、采集链的带宽将受到限制。

    我们是否应该移除该电容(捕获中的 C1)以增加采样阶段的响应时间? 引脚处的电压似乎大幅下降、但只持续几纳秒、可能足够短、可以避免采样错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉耽误你的时间。  我不确定是否要移除电容器。  我已经针对下面的主题删除了一些应用手册、希望这些手册可以帮助您回答您的问题。

    应用手册  C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具)(修订版 A) PDF|HTML 2023年3月24日
    应用手册  C2000实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FOR-TI) PDF|HTML 2023年3月24日
    应用手册 C2000  ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI)(修订版 A) PDF|HTML 2023年3月24日
    应用手册 C2000  ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具)(修订版 A) PDF|HTML 2023年3月24日
    应用手册 缓解  ADC  存储器串扰的方法(修订版 A) PDF|HTML 2023年3月24日