This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:EMIF 速度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397573/tms320lf2407a-emif-speed

器件型号:TMS320LF2407A

工具与软件:

根据我所能说的、EMIF 接口只能在两个频率中的一个下运行:SYSCLK/1或者 SYSCLK/2。 因此、如果我们计划在150 MHz 上运行 CPU、我们必须在150 MHz 或75 MHz 上运行 EMIF。 是这样吗?

此外、我知道即使 EMIF 配置为以异步模式运行、EM1CLK 也是可用的 输出缓冲器可以切换的频率为100 MHz。 因此、如果我们要将 EM1CLK 路由到 FPGA 以访问双端口 RAM 块、并且 CPU 在150 MHz 上运行、我们必须使用 SYSCLK/2选项并在75 MHz 上运行 EMIF。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:我在当前设计中使用的是 TMS320F28377、而不是 TMS320LF2407A……LF2407A 用于之前的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    [报价 userid="444291" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397573/tms320lf2407a-emif-speed "]因此、如果我们计划在150 MHz 运行 CPU、我们必须在150 MHz 或75 MHz 运行 EMIF。 这是正确的吗?

    您是对的。  EMIF1CLKDIV 为0 (/1)或1 (2分频)。

    [报价 userid="444291" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397573/tms320lf2407a-emif-speed "]因此、如果我们想要将 EM1CLK 路由到 FPGA 以访问双端口 RAM 块、并且 CPU 在150 MHz 上运行、我们必须使用 SYSCLK/2选项并在75 MHz 上运行 EMIF。 这是正确的吗?

    您是对的。 最大 EM1CLK 为100MHz。 如果 SYSCLK 为150MHz、则 EM1CLK 应配置为75MHz。