Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320LF2407A 工具与软件:
根据我所能说的、EMIF 接口只能在两个频率中的一个下运行:SYSCLK/1或者 SYSCLK/2。 因此、如果我们计划在150 MHz 上运行 CPU、我们必须在150 MHz 或75 MHz 上运行 EMIF。 是这样吗?
此外、我知道即使 EMIF 配置为以异步模式运行、EM1CLK 也是可用的 输出缓冲器可以切换的频率为100 MHz。 因此、如果我们要将 EM1CLK 路由到 FPGA 以访问双端口 RAM 块、并且 CPU 在150 MHz 上运行、我们必须使用 SYSCLK/2选项并在75 MHz 上运行 EMIF。 是这样吗?