请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 工具与软件:
尊敬的 Champs:
±的数据表显示漏电流(I leak)只有正值、客户检查了 TI 的一些 ADC 芯片、漏电流为"±"值、竞争产品 MCU 的 ADC 漏电流也为" "值。

客户想知道:
1.为什么 TI 漏电流支持的是正值、而不支持正值和负值、原因何在?
2.假定没有考虑温度、泄漏电流是不是固定的? 如果没有、泄漏电流与什么有关?
谢谢!
Julia