This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关数据表中泄漏电流的问题

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396524/tms320f280039c-question-about-leakage-current-in-datasheet

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的 Champs:

 ±的数据表显示漏电流(I leak)只有正值、客户检查了 TI 的一些 ADC 芯片、漏电流为"±"值、竞争产品 MCU 的 ADC 漏电流也为" "值。


客户想知道:
1.为什么 TI 漏电流支持的是正值、而不支持正值和负值、原因何在?
2.假定没有考虑温度、泄漏电流是不是固定的?  如果没有、泄漏电流与什么有关?

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    感谢您的耐心。

    1.将更新 DS 中报告最大值的原因。

    对于数据表中的所有给定值、报告的值都是在整个温度范围内测量的。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia

    至于引脚的输入钳位电路、漏电流始终为正值。