This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
IAM 使用 20.000MHZ 30Ohm 8pF 500uW 晶体、适用于我的汽车尾部照明应用。
但 MCU 的数据表中提到了使用1mW 晶振。
很遗憾、我找不到1mW、20MHz 的晶体。
我决定使用阻尼电阻器。
您能否告诉我如何计算阻尼电阻器的值。
我可以看到、在不带阻尼电阻器的评估板中使用了一个20Mhz 晶体。 但其中未提供 BOM。
您能为我的应用提供常推荐的晶体吗?
您好、Charan:
F280015x 晶体振荡器电路能够向外部晶体驱动1mW。 这并不一定意味着它每次驱动1mW 功率。 它将仅提供晶体所需的功率。 如果晶体消耗1.2mW 的功率且晶体仅规格为500uW、则这会给外部晶体和晶体振荡器电路带来可靠性问题。 在这种情况下、需要阻尼电阻器。
您必须根据 f280015x 的晶体振荡器表征外部晶体性能、以查看晶体消耗的功率。 一种方法是在 f280015x 上运行一个非常简单的代码、该代码只能将时钟源配置为来自 X1/X2。 无需运行其他 IP、以便其他模块的电流消耗不会影响测量结果。 在将 X1/X2配置为时钟源之前、为器件加电并观察流向3.3V 电源轨的电流。 您需要为3.3V 电源轨提供一个具有精确电流表的电源、以便在配置 X1/X2时钟后观察电流是否稍有增加。 一旦在代码中配置了 X1/X2、3.3V 电源轨中的电流就会增加。 记录此电流变化。 您还需要一个电容很低的有源探头来示波器输出 X1上的波形。 您可以使用示波器的测量功能来确定 X1波形的正弦波 RMS 值。 将此 RMS 值与上一步中测量的电流变化相乘、可得出外部晶体的功耗来计算所消耗的功率。 如果消耗的功率大于晶体的指定最大功耗、则添加串联 Rd、以使阻尼电阻吸收过多的功率。 针对您尝试的每个 Rd 值重复测量步骤、确保晶体的功耗不超过其限制。
此致、
Joseph
好的。 但在这里、我仅负责原理图设计。 那么、您能否告诉我在设计阶段用于阻尼的电阻器值。
晶振详细信息:
供应商: Mouser , Sup Pt No 449-LFXTAL071671REEL , Mfg : IQD, Mfg Pt No : LFXTAL071671Reel.
以及它们在不带阻尼电阻的评估板中所用的晶振。