This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:阻尼电阻器计算

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1399022/tms320f2800152-q1-damping-resistor-calculation

器件型号:TMS320F2800152-Q1

工具与软件:

IAM 使用  20.000MHZ 30Ohm 8pF 500uW 晶体、适用于我的汽车尾部照明应用。
但 MCU 的数据表中提到了使用1mW 晶振。
很遗憾、我找不到1mW、20MHz 的晶体。
我决定使用阻尼电阻器。  

您能否告诉我如何计算阻尼电阻器的值。


我可以看到、在不带阻尼电阻器的评估板中使用了一个20Mhz 晶体。 但其中未提供 BOM。
您能为我的应用提供常推荐的晶体吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    F280015x 晶体振荡器电路能够向外部晶体驱动1mW。  这并不一定意味着它每次驱动1mW 功率。  它将仅提供晶体所需的功率。  如果晶体消耗1.2mW 的功率且晶体仅规格为500uW、则这会给外部晶体和晶体振荡器电路带来可靠性问题。  在这种情况下、需要阻尼电阻器。

    您必须根据 f280015x 的晶体振荡器表征外部晶体性能、以查看晶体消耗的功率。  一种方法是在 f280015x 上运行一个非常简单的代码、该代码只能将时钟源配置为来自 X1/X2。  无需运行其他 IP、以便其他模块的电流消耗不会影响测量结果。  在将 X1/X2配置为时钟源之前、为器件加电并观察流向3.3V 电源轨的电流。  您需要为3.3V 电源轨提供一个具有精确电流表的电源、以便在配置 X1/X2时钟后观察电流是否稍有增加。  一旦在代码中配置了 X1/X2、3.3V 电源轨中的电流就会增加。  记录此电流变化。  您还需要一个电容很低的有源探头来示波器输出 X1上的波形。  您可以使用示波器的测量功能来确定 X1波形的正弦波 RMS 值。  将此 RMS 值与上一步中测量的电流变化相乘、可得出外部晶体的功耗来计算所消耗的功率。  如果消耗的功率大于晶体的指定最大功耗、则添加串联 Rd、以使阻尼电阻吸收过多的功率。  针对您尝试的每个 Rd 值重复测量步骤、确保晶体的功耗不超过其限制。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 但在这里、我仅负责原理图设计。 那么、您能否告诉我在设计阶段用于阻尼的电阻器值。
    晶振详细信息:
    供应商: Mouser , Sup Pt No 449-LFXTAL071671REEL , Mfg : IQD, Mfg Pt No : LFXTAL071671Reel.

    以及它们在不带阻尼电阻的评估板中所用的晶振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charan

    您需要团队中的一些人来表征您选择的 XTAL 是否适用于 F280015x 器件。  您还需要确保晶体参数与数据表第6.13.3.4.7节下晶体的数据表规格相匹配。  有关晶体电路、请参阅 LAUNCHXL-F2800157。

    此致、

    Joseph