This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:使用220Vrms、50Hz 交流三相电源进行 Vienna 整流器校准和测试

Guru**** 2503385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1397215/tidm-1000-vienna-rectifier-calibration-and-testing-with-220vrms-50hz-ac-three-phase-supply

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

工具与软件:

您好!

我使用的是 TIDM-1000板、使用的是控制板 TMDSCNCD28379D、在开始 BUILD1配置时、我将获得 如下所示的输出。 我没有对 Vbus、Vac、IAC 等进行任何校准 电流主要是 Irms1、2、3出错了。 我使用钳位表测量电流时、观察到的电流为 Irms1=2.5A (Gui_Irms1=4.3)、Irms2= 0.9A (Gui_Irms2=1.4A) 和 Irms3=1.6 (Gui_Irms3=3.08A等 这些与我所附的窗口不同。 我的问题

1.如何校准 Vbus,Vac,IAC 等? 您能 解释一下链接或程序吗?

2.实际上、我是使用220Vrms、50Hz 交流三相电源进行测试、那么在设计指南中没有解释的设置有哪些变化?

3.对于上述 BUILD1开环设置、我在输出端使用了200欧姆负载、您建议使用500欧姆负载、可以吗?

 您能帮助我解决上述问题吗?

不是很重要

Athira T P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athira、  

    1.设计指南中提及的内容、请遵循该内容。 (或者)您可以使用 TINA 软件在连接运算放大器增益和电阻器的情况下检查最大交流能力。  

    2.参数需要调整为50Hz 系统( AC_FREQ_Hz = 50Hz、 #define VIENNA_VAC_TYPE_VOLTS ((float32_t) 208)至400、VDC = 700、而不是600。  

    3.首先、我建议 按照设计指南进行所有实验。 在清楚了解固件和硬件后、可以根据您的系统需求进行更改。  

    谢谢、此致、

    Uttam Reddy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1.我已经看过校准过程的设计文档了。 是否有任何详细的分步校准 Vac、Irms、Vbus 等的过程。 实际上、Excel 文件没有给我正确的想法。 程序结束后、我们需要替换固件代码中的常量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、没有其他文档可用。