Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、
工具与软件:

您好!
我使用的是 TIDM-1000板、使用的是控制板 TMDSCNCD28379D、在开始 BUILD1配置时、我将获得 如下所示的输出。 我没有对 Vbus、Vac、IAC 等进行任何校准 电流主要是 Irms1、2、3出错了。 我使用钳位表测量电流时、观察到的电流为 Irms1=2.5A (Gui_Irms1=4.3)、Irms2= 0.9A (Gui_Irms2=1.4A) 和 Irms3=1.6 (Gui_Irms3=3.08A) 等 这些与我所附的窗口不同。 我的问题
1.如何校准 Vbus,Vac,IAC 等? 您能 解释一下链接或程序吗?
2.实际上、我是使用220Vrms、50Hz 交流三相电源进行测试、那么在设计指南中没有解释的设置有哪些变化?
3.对于上述 BUILD1开环设置、我在输出端使用了200欧姆负载、您建议使用500欧姆负载、可以吗?
您能帮助我解决上述问题吗?
不是很重要
Athira T P