Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
CPU1组0和组1、CPU2组4
使用 Uniflash 加载映像。
可以成功加载 CPU1。 但 加载 CPU2、报告组4擦除错误。
我已经替换了本地 FAE 提供的 dll 和 xml。 系统仍会报告此错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具与软件:
CPU1组0和组1、CPU2组4
使用 Uniflash 加载映像。
可以成功加载 CPU1。 但 加载 CPU2、报告组4擦除错误。
我已经替换了本地 FAE 提供的 dll 和 xml。 系统仍会报告此错误。
有。 这是一样的。 擦除失败。 CPU2未运行。
昨天、我试着使用本地 FAE 进行调试、发现如果点击手动配置 CPU1的时钟、CPU2可以成功编程。 似乎成功加载 CPU1后、未配置 CPU2时钟、需要手动配置 CPU2时钟。
很奇怪、FAE 的电脑不需要点击"configure clock"。 步骤1:加载 CPU1、步骤2:加载 CPU2。 CPU1和 CPU2均可成功编程。
我检查 DLL 和 XML。 这是新的。 DLL 创建于 8月2日、 XML 创建于7月11日。
我检查一下 VCC、它是3.3V。 并尝试使用直流电源来提供 VCC。 它也有同样的问题。