This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLB 逻辑块计数器复位

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390153/tms320f28p650dk-clb-tile-counter-reset

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

 尊敬的 TI 工程师:

  我发现 CLB 存在困惑、CLB 逻辑块计数器何时复位? 被设置为低电平? 我在使用 CLB 工具并生成.vcd 文件时进行仿真、但仿真结果与我对复位边沿的了解有差异。 请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是仿真软件的一个问题、在硬件上、RESET 信号为高电平有效。 我将了解如何在 CLB 仿真工具中修复此问题。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的忏悔,我将等待固定版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在确定导致此问题的原因后提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

      您是否已经解决了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songmibo、

    您是否可以尝试更改以下文件:

    C:src \ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\utilities\clb_tool\clb_syscfg\systemc\sdk\00\utilitiCLB_counter_SC_model.cpp

    尝试更改以下行:

    COUNTER_REG =(RESET_S =0)(sc_uint<32>) 0//最高优先级
    使其检查 RESET_S =1而不是0、然后重新构建并测试仿真。
     
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

      我已经根据您的建议修改了代码、如图中所示。 然后再次进行 CLB 仿真、结果如图所示。 2仍然不正确。 请帮我解决这个问题、谢谢。

    图。 1.

    图。 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songmingo:

    我已经联系我们的 CLB 软件专家、了解是否有某种方法可以重新编译.cpp 文件、以便更新后的代码反映仿真中的行为。 一旦我收到回复、我就会给您回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

      感谢您的及时响应。 等待您的好消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songmingo:

    我是从我们的软件专家那里得到的反馈、他们目前正在调查这个问题。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

    感谢您向您的团队反馈此问题。 您是否已经收到 CLB 软件团队的有用回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songmingo:

    软件团队对此作出了回应、他们将在下周提供更新。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

    祝你度过美好的一周! 您是否已经从您的团队处获得了更新? 我真的很期待这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songmibo、

    软件团队应在本周的某个时间作出回应。 我会随时向您通报最新情况。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

    您的团队是否已经解决了此问题?  我期待您的回复。 :)

    此致。

    宋明波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingbo:

    软件团队昨天已经回复、他们还在努力解决这个问题。 对于延迟、我们深表歉意。

    谢谢!

    Luke