请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDXIDDK379D
工具与软件:
专家大家好:
我们正在研究电流环路带宽在两个项目中的实现方式,并发现这种差异,计算电流环路带宽的宏,在一个分母是100 ,在另一个分母是18 ? 为什么会这样做?
在有传感器 FOC 双轴驱动项目中:(\c2000401_sdk_4_00_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f2837x\f2837x\include\dual_axis_servo_drive_user.h Ware_Motor)

在 TMDXIDDK379D 源中、 为(\C2000SDC44_SDK_4_00_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x\f2837x\include\fcl_f2837x_tmdxiddk_settings.h Ware_Motor)