This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TMDXIDDK379D 源和有传感器 FOC 双轴驱动项目之间的电流环路带宽比较

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1402837/launchxl-f28379d-current-loop-bandwidth-comparision-between-tmdxiddk379d-source-and-sensored-foc-dual-axis-drive-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDXIDDK379D

工具与软件:

专家大家好:

我们正在研究电流环路带宽在两个项目中的实现方式,并发现这种差异,计算电流环路带宽的宏,在一个分母是100 ,在另一个分母是18 ? 为什么会这样做?

在有传感器 FOC 双轴驱动项目中:(\c2000401_sdk_4_00_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f2837x\f2837x\include\dual_axis_servo_drive_user.h Ware_Motor)

在  TMDXIDDK379D 源中、 为(\C2000SDC44_SDK_4_00_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2837x\f2837x\include\fcl_f2837x_tmdxiddk_settings.h Ware_Motor)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi AK、

    让我进一步探讨这个问题并回头与您联系。 我看到您使用的是  SDK_4_00_00_00、还有较新发布的版本5_02、以供您了解。

    此致!

    Kevin