请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C
工具与软件:
我购买了一个 LAUNCHXL-F280039C 开发板、并按照用户指南中的步骤添加_LAUNCHXL_F280039C 预测符号、配置为使用2引脚 cJTAG、但仍然停止、没有 PWM 输出、这与我的控制板有相同的问题、如上所示。
将程序加载到 MCU 后、控制器会立即进入挂起状态、我的问题是为什么它会停止、为什么没有 PWM 输出?
我的目标是使用 DSP 生成 PWM 波以使基于 CLLC 的直流/直流转换器正常工作、但 GPIO I SET 处没有 PWM。
任何建议帮助、谢谢。