This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:为什么控制器在加载程序后暂停?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401658/tms320f280039c-why-does-the-controller-suspend-after-loading-the-program

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

我购买了一个 LAUNCHXL-F280039C 开发板、并按照用户指南中的步骤添加_LAUNCHXL_F280039C 预测符号、配置为使用2引脚 cJTAG、但仍然停止、没有 PWM 输出、这与我的控制板有相同的问题、如上所示。

将程序加载到 MCU 后、控制器会立即进入挂起状态、我的问题是为什么它会停止、为什么没有 PWM 输出?

我的目标是使用 DSP 生成 PWM 波以使基于 CLLC 的直流/直流转换器正常工作、但 GPIO I SET 处没有 PWM。

任何建议帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="362498" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401658/tms320f280039c-why-does-the-controller-suspend-after-loading-the-program "]

    将程序加载到 MCU 后、控制器会立即进入挂起状态、我的问题是为什么它会停止、为什么没有 PWM 输出?

    [报价]

    尊敬的 Shaowei:

    您是否通过 RAM 配置加载它? 如果是这样、当您执行步骤时、它是否会经过 Device_init ()?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我通过 RAM 配置加载它。 从上图中、它在 Device_init()处停止。

    任何建议帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaowei:

    您能否进入该函数、看看代码开始失败的位置?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    它成功输出 PWM。 只需 点击运行菜单下的 Go to main。

    非常感谢。