This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:XDS110固件错误。 更新失败

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1404302/launchxl-f280049c-xds110-firmware-error-failing-to-update

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8320RS

工具与软件:

我在尝试使用 LAUNCHXL-F280049C/BOOSTXL-DRV8320RS 实验时卡住。  进入调试模式时、会要求更新 XDS110探针上的固件。

我将启动板插入 USB 端口、它出现在我的设备管理器中

CCS 会询问是否更新固件

CCS 控制台提示固件遇到错误并手动更新固件/ 我的设备管理器不再在 COM 端口上显示 XDS110、现在显示"Other Devices - Tiva Firmware Update"

在 CMD 窗口中、我运行 xds110目录中的"xdsdfu -e"



DFU 模式

由于在总线上未找到器件、因此更新固件失败


感谢您提供有关更新此固件的任何帮助!
- Ryan