请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8320RS
工具与软件:
我在尝试使用 LAUNCHXL-F280049C/BOOSTXL-DRV8320RS 实验时卡住。 进入调试模式时、会要求更新 XDS110探针上的固件。
我将启动板插入 USB 端口、它出现在我的设备管理器中 
CCS 会询问是否更新固件 
CCS 控制台提示固件遇到错误并手动更新固件/ 我的设备管理器不再在 COM 端口上显示 XDS110、现在显示"Other Devices - Tiva Firmware Update"

在 CMD 窗口中、我运行 xds110目录中的"xdsdfu -e"

DFU 模式 
由于在总线上未找到器件、因此更新固件失败 
感谢您提供有关更新此固件的任何帮助!
- Ryan