工具与软件:
配置 DCSM 模块时遇到同样的问题。 我怎样才能解决它
C28xx_CPU1:执行安全操作...
C28xx_CPU1:计算得出的链路指针偏移:0x40
C28xx_CPU1:正在解锁器件...
C28xx_CPU1:锁定状态:0
C28xx_CPU1:操作成功完成。
C28xx_CPU1:使用0xc058中的"保持停止"操作设置断点时出现故障:(错误-1066 @ 0xC058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:正在擦除闪存存储器...
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化启动...
C28xx_CPU1:GEL 输出:……DCSM 初始化完成……
C28xx_CPU1:使用0xc058中的"保持停止"操作设置断点时出现故障:(错误-1066 @ 0xC058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:在0xc142处执行"保持停止"操作来设置断点时出现问题:(错误-1066 @ 0xC142)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"Resume"按钮)。 如果这样无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:闪存编程器:初始化器件时出错。 请检查器件是否已锁定。
C28xx_CPU1:使用0xc058中的"保持停止"操作设置断点时出现故障:(错误-1066 @ 0xC058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:GEL 输出:……DCSM 初始化完成……
C28xx_CPU1:使用0xc058中的"保持停止"操作设置断点时出现故障:(错误-1066 @ 0xC058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:在0xc142处执行"保持停止"操作来设置断点时出现问题:(错误-1066 @ 0xC142)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"Resume"按钮)。 如果这样无助于成功执行闪存擦除/加载、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:闪存编程器:初始化器件时出错。
C28xx_CPU1:使用0xc058中的"保持停止"操作设置断点时出现故障:(错误-1066 @ 0xC058)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.90.00040)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试