This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:InstaSPIN-FOC FAST

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406097/tms320f2800137-instaspin-foc-fast

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

IPMSM (内部安装的永磁同步电机)的 LD 和 LQ 不同、但​​在通过 C2000Ware MotorControl SDK 学习的电机参数中、LD 和 Lq 的值相同。 我有以下问题:
可以使用 C2000Ware MotorControl SDK 中的 FAST 观测器来控制 IPMSM 吗?


2.是否可以将学习到的电机参数直接填充到 user_mtr1.h 中? 这是否会导致电机控制异常?


3.为什么在使用 FAST 观测器时,IPMSM 的三相电流波形在由 MTPA 控制时比不由 MTPA 控制时更糟糕?

使用 FAST 观测器时、如何设置电机参数来正确控制 IPMSM?