Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 UNIFLASH
工具与软件:
我需要知道关于这个控制器的一些详细信息。
1.需要使用哪一个端口支持 CAN 刷写功能?
2.是否有从市场外包引导加载程序的选项,如果是,流程和供应商详细信息是什么?
谢谢!
Kavin Babu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH
工具与软件:
我需要知道关于这个控制器的一些详细信息。
1.需要使用哪一个端口支持 CAN 刷写功能?
2.是否有从市场外包引导加载程序的选项,如果是,流程和供应商详细信息是什么?
谢谢!
Kavin Babu。
尊敬的 Kavin:
1.器件文档(TRM)中提供了 CAN 引导选项

或者位于的 C2000Ware 中的器件引导加载程序
C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2838x\revA\rom_sources\cpu1\f2838x_rom\bootrom\source\bootloader_can.c

2.您需要哪种类型的引导加载程序? 是的、如果需要、可以使用自定义引导加载程序、但我认为应由用户创建/外包。 一旦您提供了有关您的目标的更多详细信息、我就会仔细检查这一点。
此致、
Allison
您好、Allison、
是的、我正在寻找 CAN 引导加载程序、以便将 TI 外包给讨论控制器的工作。 请告诉我您需要什么详细信息来为引导加载程序提供准确的成本和外包选项。
此外,我们正在寻找使用 UNIFlash 选项(例如-像 vector vFlash )使用十六进制文件刷写软件。 请帮助我了解 UNIFLASH 工具刷写应用程序的概念和输入文件。

谢谢!
Kavin Babu。
尊敬的 Kavin:
如果您在寻找基于 CAN 的引导加载程序、我们提供了适用于部分器件的 CAN 闪存内核、您可以将其用作示例。 C2000微控制器的 CAN 闪存编程 应用手册中对此进行了介绍。
该示例可从我们之前的器件之一进行调整、以满足您的需求。
连接设备时、可以在计算机的设备管理器中找到用于刷写的端口号。
在成本方面、您还需要将 PEAK PCAN USB Pro 适配器用于此项目、因为该项目使用其 API 来实现一些通信功能。
谢谢。此致、
Charles
您好!
有关此查询、您可以直接与 Codeskin 联系: https://www.codeskin.com/about/
谢谢!
Charles