This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:移植到 F28002x 的 DCAN 闪存内核

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396406/launchxl-f280039c-dcan-flash-kernel-porting-to-f28002x

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WAREUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在 F28003x Launchpad 中成功使用了 DCAN 闪存内核、并在闪存引导模式下通过在闪存组中刷写内核来使用 CAN 更新固件。 现在、我要将该内核移植到 F28002x Launchpad。 我怎么能做到这一点?

谢谢!
Hariprasath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    以下是为该器件生成 DCAN 闪存内核所需的操作列表:

    首先、您可以 遵循 C2000ware Resource Explorer 中的迁移指南生成器:

    两个器件的闪存 API 将有所不同、其中 F28003x 器件使用 FAPI_F28003x_EABI_v1.58.10.lib  (闪存 API 库)、而 F28002x 器件使用  FlashAPI_F28002x_FPU32.lib。 可在 C2000Ware 中的此处找到闪存 API 库和文档:
    C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\flash_api
     
    F28002x 器件需要更改的其他内容包括
    -连接器命令文件(内存映射,部分)
    -   Driverlib 文件 (C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28002x\driverlib\ccs\Release\driverlib.lib)
      cpu1bootrom.h 文件中列出的 GPIO 引导模式(CAN_BOOT_ALT3_SENDTEST 除外)在 DCAN 的两个器件之间应相同。
    最后需要更改的是  dcan_flash_programmer.sln 工程、它可作为主机编程器、接受 F28002x 器件作为用户输入。
    谢谢。此致、
    Charles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    1.修改后的器件文件和驱动程序库文件,链接器命令。

    2.没有   供您参考的 FlashAPI_F28002x_FPU21.lib 文件的屏幕截图。  

    谢谢!

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    是的、您应该使用 FlashAPI_F28002x_FPU32.lib 文件替换它(如果将 EABI 用于工程设置)。

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    发送应用时、您是否根据前一个示例使用128位或512位编程来发送应用?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我一次编程8个字、128位

    谢谢

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    根据您对 FsmStatus 的屏幕截图、闪存内核可能正在尝试对尚未擦除的闪存位置重新编程。 请参阅 闪存 API 指南的表8 、了解 FMSTAT 的每个位代表什么。  

    此外、根据您发送的链接器文件、看起来您正在尝试在闪存中加载和运行闪存内核。 默认情况下、闪存内核示例从 RAM 执行。 如果您想将闪存内核保留在闪存中、这没问题、但您必须从 RAM 运行所有闪存 API 函数(以及调用闪存 API 的函数)。  链接器 cmd 文件的.TI.ramfunc 段应具有基于闪存的加载地址和基于 RAM 的运行地址。  有关示例、请参阅 C2000Ware 中的28002x_generic_flash_lnk.cmd (C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f28002x\common\cmd)

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    IAM 尝试使用 28002x_GENERIC_FLASH_lnk.cmd 时 、我的程序卡在"No source available for SYSCTL_DELAY ()"中

    随附了参考的屏幕截图。

    MEMORY
    {
    
        RAMM0                     : origin = 0x000128, length = 0x0002D8
        RAMM1                     : origin = 0x000400, length = 0x0003F8
        RAMLS456                  : origin = 0x0000A000, length = 0x00001800
    
        RAMLS7                    : origin = 0x00B800, length = 0x000800
        RAMGS0                    : origin = 0x00C000, length = 0x0007F8
        FLASH_BANK0_SEC0          : origin = 0x080000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC1          : origin = 0x081000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC2          : origin = 0x082000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC3          : origin = 0x083000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC4          : origin = 0x084000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC5          : origin = 0x085000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC6          : origin = 0x086000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC7          : origin = 0x087000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC8          : origin = 0x088000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC9          : origin = 0x089000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC10         : origin = 0x08A000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC11         : origin = 0x08B000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC12         : origin = 0x08C000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC13         : origin = 0x08D000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC14         : origin = 0x08E000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC15         : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0
        RESET                     : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    }
    
    
    SECTIONS
    {
    
        codestart            : >  0x080000,ALIGN(8)
        .text                : >> FLASH_BANK0_SEC2 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC4, ALIGN(8)
        .cinit               : >  FLASH_BANK0_SEC1, ALIGN(8)
        .switch              : >  FLASH_BANK0_SEC1, ALIGN(8)
    
        .reset               : >  RESET, TYPE = DSECT
    
        .binit               : >  FLASH_BANK0_SEC1, ALIGN(8)
        .ovly                : >  FLASH_BANK0_SEC1, ALIGN(8)
        .stack               : >  RAMM0
        .init_array          : >  FLASH_BANK0_SEC1, ALIGN(8)
        .bss                 : >  RAMLS456
        .bss:output          : >  RAMLS456
        .bss:cio             : >  RAMGS0
        .const               : >  FLASH_BANK0_SEC4, ALIGN(8)
        .data                : >  RAMLS456
        .sysmem              : >  RAMLS456
    
    
        .TI.ramfunc          : LOAD = FLASH_BANK0_SEC1,
    			                  RUN = RAMGS0,
    			                  LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
    			                  LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
    			                  LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
    			                  RUN_START(RamfuncsRunStart),
    			                  RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
    			                  RUN_END(RamfuncsRunEnd),
    			                  ALIGN(8)
    
    }
    
    
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    谢谢!

    haripasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    这种情况发生在闪存内核的何处?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    在 SysCtl_setClock 函数中发生了这种情况。

    我无法找到原因。

    谢谢!

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    您的项目中是否定义了_FLASH? 否则、给定基于 RAM 运行地址的函数在初始化期间不会从闪存复制到 RAM。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    现在、当 IAM 调用设置活动闪存功能运行出程序时、该问题被清除。

    已附上该屏幕截图供您参考。

    初始化成功但活动的闪存组失败、这可能是什么问题?

    为参考附加了 cmd 文件

    MEMORY
    {
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       BOOT_RSVD		: origin = 0x00000002, length = 0x00000126
       RAMM0           	: origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
       RAMM1            : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    // RAMM1_RSVD       : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       RAMLS4           : origin = 0x0000A000, length = 0x00000800
      // RAMLS5           : origin = 0x0000A800, length = 0x00000800
     //  RAMLS6           : origin = 0x0000B000, length = 0x00000800
       RAMLS7           : origin = 0x0000B800, length = 0x00000800
    
       /* Combining all the LS RAMs */
       RAMLS56          : origin = 0x0000A800, length = 0x00001000
       RAMGS0           : origin = 0x0000C000, length = 0x000007F8
    // RAMGS0_RSVD      : origin = 0x0000C7F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    
    //  FLASHBANK1       : origin = 0x00080000, length = 0x0000FFF0
    //  FLASH_BANK1_RSVD : origin = 0x0008FFF0, length = 0x00000010 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       BOOTROM          : origin = 0x003F0000, length = 0x00008000
       BOOTROM_EXT      : origin = 0x003F8000, length = 0x00007FC0
       RESET            : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002
       /* Flash sectors */
       /* BANK 0 */
       FLASH_BANK0_SEC0  : origin = 0x080002, length = 0x000FFE	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC1  : origin = 0x081000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC2  : origin = 0x082000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC3  : origin = 0x083000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC5  : origin = 0x085000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC6  : origin = 0x086000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC7  : origin = 0x087000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC8  : origin = 0x088000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC9  : origin = 0x089000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC10 : origin = 0x08A000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC11 : origin = 0x08B000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC12 : origin = 0x08C000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC13 : origin = 0x08D000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC14 : origin = 0x08E000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC15 : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0	/* on-chip Flash */
    // FLASH_BANK0_SEC15_RSVD     : origin = 0x08FFF0, length = 0x000010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN, ALIGN(8)
       .text            : >> FLASH_BANK0_SEC2 | FLASH_BANK0_SEC3 | FLASH_BANK0_SEC4,   ALIGN(8)
       .cinit           : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .switch          : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .reset           : > RESET,                  TYPE = DSECT /* not used, */
    
       .stack           : > RAMM1
    
       .init_array      : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .bss             : > RAMLS4
       .bss:output      : > RAMLS4
       .bss:cio         : > RAMGS0
       .const           : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .data            : > RAMLS4
       .sysmem          : > RAMLS4
    
        ramgs0 : > RAMGS0
    
        /*  Allocate IQ math areas: */
       IQmath           : > RAMLS4
       IQmathTables     : > RAMLS4
    
    	   .TI.ramfunc    LOAD = FLASH_BANK0_SEC1,
    					  RUN = RAMGS0,
    					  LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
    					  LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
    					  LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
    					  RUN_START(RamfuncsRunStart),
    					  RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
    					  RUN_END(RamfuncsRunEnd),
    					  ALIGN(8)
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    谢谢!

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    调用 Flash_Init 4510()函数时、传递的等待状态值是什么?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyer:

    我正在为等待状态设置值4。

    谢谢!

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    F28003x 器件的默认闪存等待状态值为5。 您是否希望以不同的时钟速率运行闪存初始化?

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    100MHz 的等待状态值为4、所以我采用了这个值。

    谢谢  

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    感谢您进行更正(之前与 F28003x 器件接头进行比较)。   

    调用时、Fapi_setActiveFlashBank 函数是否驻留在 RAM 中?  为此、 您可以检查生成的 .map 文件以了解放置此函数的地址?

    另一个要尝试的是 RAM LS4567区域、以容纳闪存 API 并将.TI.ramfunc 的函数组合在一起。 对于 F28002x 器件、您可以参考  flashapi_ex1_programming 工程的28002x_flash_api_lnk.cmd 文件。  

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我进行了这些更改、并且Fapi_setActiveFlashBank函数成功运行。 但在刷写过程中会遇到闪存错误。

    我还注意到另外一点:刷写时、0x8C000地址出错。 应用程序在存储器中写入了一个帧、我使用 Uniflash 验证了该帧。

    谢谢

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在写入一个帧时、您是否能够验证是否有任何其他帧进入器件端的 RX/TX 消息缓冲区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是的、它会在 RX 缓冲区中更新、直到应用程序的最后一帧。

    谢谢!

    Hari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我注意到其他情况、而 IAM 使用缓冲区大小8、我可以向闪存中写入除起始扇区地址之外的所有内容。 [已使用 unifialsh 来验证闪存]

    从文本到康铜的和写。  

    这是我的应用程序的链接器 cmd 文件。

    MEMORY
    {
    
        RAMM0                     : origin = 0x000128, length = 0x0002D8
        RAMM1                     : origin = 0x000400, length = 0x0003F8
    
        RAMLS4                    : origin = 0x00A000, length = 0x000800
        RAMLS5                    : origin = 0x00A800, length = 0x000800
        RAMLS6                    : origin = 0x00B000, length = 0x000800
        RAMLS7                    : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
        RAMGS0                    : origin = 0x00C000, length = 0x0007F8
    
    
        FLASH_BANK0_SEC0          : origin = 0x080000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC1          : origin = 0x081000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC2          : origin = 0x082000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC3          : origin = 0x083000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC4          : origin = 0x084000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC5          : origin = 0x085000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC6          : origin = 0x086000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC7          : origin = 0x087000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC8          : origin = 0x088000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC9          : origin = 0x089000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC10         : origin = 0x08A000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC11         : origin = 0x08B000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC12         : origin = 0x08C000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC13         : origin = 0x08D000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC14         : origin = 0x08E000, length = 0x001000
        FLASH_BANK0_SEC15         : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0
        RESET                     : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    }
    
    
    SECTIONS
    {
        //
        // C28x Sections
        //
        .reset               : >  RESET, TYPE = DSECT /* not used, */
        codestart            : >  0x084000, ALIGN(8)
        .text                : >> FLASH_BANK0_SEC6 | FLASH_BANK0_SEC7 | FLASH_BANK0_SEC8,
                                  ALIGN(8)
        .TI.ramfunc          : >  FLASH_BANK0_SEC5,
                                  ALIGN(8)
        .binit               : >  FLASH_BANK0_SEC5,
                                  ALIGN(8)
        .ovly                : >  FLASH_BANK0_SEC5,
                                  ALIGN(8)
        .cinit               : >  FLASH_BANK0_SEC5,
                                  ALIGN(8)
        .stack               : >  RAMM0
        .init_array          : >  FLASH_BANK0_SEC5,
                                  ALIGN(8)
        .bss                 : >  RAMLS7
        .const               : >  FLASH_BANK0_SEC8,
                                  ALIGN(8)
        .data                : >  RAMLS7
        .switch              : >  FLASH_BANK0_SEC8,
                                  ALIGN(8)
        .sysmem              : >  RAMLS7
    
    }
    

    内核链接器文件

    -stack 0x380
    
    MEMORY
    {
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       BOOT_RSVD		: origin = 0x00000002, length = 0x00000126
       RAMM0           	: origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
       RAMM1            : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    // RAMM1_RSVD       : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    /* RAMLS4           : origin = 0x0000A000, length = 0x00000800
       RAMLS5           : origin = 0x0000A800, length = 0x00000800
       RAMLS6           : origin = 0x0000B000, length = 0x00000800
       RAMLS7           : origin = 0x0000B800, length = 0x00000800*/
    
       /* Combining all the LS RAMs */
       RAMLS4567        : origin = 0x0000A000, length = 0x00002000
       RAMGS0           : origin = 0x0000C000, length = 0x000007F8
    // RAMGS0_RSVD      : origin = 0x0000C7F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    
       BOOTROM          : origin = 0x003F0000, length = 0x00008000
       BOOTROM_EXT      : origin = 0x003F8000, length = 0x00007FC0
       RESET            : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002
       /* Flash sectors */
       /* BANK 0 */
       FLASH_BANK0_SEC0  : origin = 0x080002, length = 0x000FFE	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC1  : origin = 0x081000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC2  : origin = 0x082000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC3  : origin = 0x083000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC5  : origin = 0x085000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC6  : origin = 0x086000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC7  : origin = 0x087000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC8  : origin = 0x088000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC9  : origin = 0x089000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC10 : origin = 0x08A000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC11 : origin = 0x08B000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC12 : origin = 0x08C000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC13 : origin = 0x08D000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC14 : origin = 0x08E000, length = 0x001000	/* on-chip Flash */
       FLASH_BANK0_SEC15 : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0	/* on-chip Flash */
    // FLASH_BANK0_SEC15_RSVD     : origin = 0x08FFF0, length = 0x000010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       codestart        : > BEGIN, ALIGN(8)
       .text            : >> FLASH_BANK0_SEC2 | FLASH_BANK0_SEC3 ,   ALIGN(8)
       .cinit           : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .switch          : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .reset           : > RESET,                  TYPE = DSECT /* not used, */
    
       .stack           : > RAMM1
    
       .init_array      : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .bss             : > RAMLS4567
       .bss:output      : > RAMLS4567
       .bss:cio         : > RAMGS0
       .const           : > FLASH_BANK0_SEC1,  ALIGN(8)
       .data            : > RAMLS4567
       .sysmem          : > RAMLS4567
    
        ramgs0 : > RAMGS0
    
       GROUP
       {
           .TI.ramfunc
           { -l FlashAPI_F28002x_FPU32.lib}
    
       }LOAD = FLASH_BANK0_SEC1,
                      RUN = RAMLS4567,
                      LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                      LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                      LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                      RUN_START(RamfuncsRunStart),
                      RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                      RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                      ALIGN(8)
    
       DataBufferSection : > RAMGS0, ALIGN(8)
    }
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    谢谢!

    Hariprasath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0x8C000处写入的是什么? 根据链接器文件、存储体0扇区12中未存储任何内容(从0x8C000开始)。

    并且我注意到其他一些东西而 IAM 使用缓冲区大小8我可以写入闪存中除起始扇区地址之外的所有内容。

    0x8C000是您在这里指的扇区起始地址吗?

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    存储体0扇区4是该应用的起始地址。

    在地址0x84000处、该值为0xFFFF。

    谢谢!

    Hariprasath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    现在、我解决了这个问题、所有内容都在存储单元中刷写、但返回入口点系统却以永远循环的方式运行。

    谢谢!

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    返回条目地址后、PC 设置为什么地址? 您可能需要在设置条目地址后立即添加类似于此代码块的内容。

    entryAddr = DCAN_Boot();
    
    // branch to application entrypoint
    asm(" MOVL  XAR7, ACC ");
    asm(" LB *XAR7 ");

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    现在已经解决了,谢谢你的病人,我想使用内部振荡器我可以使用吗? 需要修改哪些设置?

    谢谢!

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    您可以通过在 device.h 中取消注释/注释掉相应的行来修改时钟源

    //#define USE_PLL_SRC_XTAL
    #define USE_PLL_SRC_INTOSC

    为了应对此更改、您可能需要调整一些 DCAN 初始化设置。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    现在我可以使用内部振荡器、在我使用 Blinkey 应用程序时、其工作原理就像。

    但是、当我使用电机控制工程时、它在 ISR1 ram 函数[ program error & correct_data_buffer_length]中发生故障  

    附加了链接器 cmd 文件用于参考

    MEMORY
    {
        RAMM0S                    : origin = 0x000128, length = 0x000158
        RAMM1D                    : origin = 0x000280, length = 0x000578
        RAMLS4                    : origin = 0x00A000, length = 0x000600
        RAMLS567                  : origin = 0x00A600, length = 0x001A00
        RAMGS0                    : origin = 0x00C000, length = 0x0007F8
        FLASHBANK0_BOOT           : origin = 0x083002, length = 0x000FFE
        FLASHBANK0_CODE           : origin = 0x084002, length = 0x009FFE
        FLASHBANK0_DATA           : origin = 0x08E000, length = 0x001000
        FLASHBANK0_PRMS           : origin = 0x08F000, length = 0x000FF0
        RESET                     : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    
        BEGIN                     : origin = 0x083000, length = 0x000002
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       .reset           : > RESET, 				   	TYPE = DSECT
       codestart		: > BEGIN,      	ALIGN(8)
    
        controlVariables : > RAMLS567
    
          .text          : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
    
    
       GROUP
       {
    	   .TI.ramfunc
           ramfuncs
           isrcodefuncs
           	/* Digital Controller Library functions */
           dclfuncs
           dcl32funcs
       }          LOAD = FLASHBANK0_CODE
                  RUN = RAMLS567,
                  LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
                  LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
                  LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
                  RUN_START(RamfuncsRunStart),
                  RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
                  RUN_END(RamfuncsRunEnd),
                  ALIGN(8)
    
    	ctrlfuncs :   LOAD = FLASHBANK0_CODE
    	              RUN = RAMLS567,
    	              LOAD_START(ctrlfuncsLoadStart),
    	              LOAD_SIZE(ctrlfuncsLoadSize),
    	              LOAD_END(ctrlfuncsLoadEnd),
    	              RUN_START(ctrlfuncsRunStart),
    	              RUN_SIZE(ctrlfuncsRunSize),
    	              RUN_END(ctrlfuncsRunEnd),
    	              ALIGN(8)
    
    
       .binit           : > FLASHBANK0_DATA,   ALIGN(8)
    
       .cinit           : > FLASHBANK0_DATA,	ALIGN(8)
       .stack           : > RAMM0S
       .init_array      : > FLASHBANK0_CODE, 	ALIGN(8)
       .bss             : > RAMM1D
       .const           : > FLASHBANK0_CODE,  	ALIGN(8)
    
       .data            : > RAMM1D
       .switch          : > FLASHBANK0_CODE,	ALIGN(8)
    
       .sysmem          : > RAMM1D
    
        est_data        : >  RAMLS4
    
    
        /*  Allocate IQ math areas: */
       IQmath           : > RAMLS567
       IQmathTables     : > RAMLS567
    
     	FPUmathTables	 : > FLASHBANK0_DATA,	ALIGN(8)
    
    }
    
    SECTIONS
    {
       prms_data 		      : > FLASHBANK0_DATA, ALIGN(8)
    
       GROUP
       {
          user_data
    	  foc_data
       }
       		LOAD = RAMM1D
            LOAD_START(ctrlVarsLoadStart),
            LOAD_SIZE(ctrlVarsLoadSize),
            LOAD_END(ctrlVarsLoadEnd)
    
       GROUP
       {
          sys_data
          ctrl_data
          motor_data
       }
            LOAD = RAMGS0
            LOAD_START(motorVarsLoadStart),
            LOAD_SIZE(motorVarsLoadSize),
            LOAD_END(motorVarsLoadEnd)
    
    
       GROUP
       {
    	  vibc_data
    	  dmaBuf_data
    
          datalog_data
          graph_data
    
          sfra_data
          SFRA_F32_Data
       }
            LOAD = RAMGS0
            LOAD_START(extVarsLoadStart),
            LOAD_SIZE(extVarsLoadSize),
            LOAD_END(extVarsLoadEnd)
    }
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    
    
    
    

    Thnaks,

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    能够加载电机控制工程、但它会在 ISR1 ram 函数中出现故障。 如果问题与通过 CAN 进行刷写无关、您可以为此问题创建新的主题帖吗?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    在写入时、它在 ISR1 RAM func 的地址发生故障。

    谢谢!

    Hariprasath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    在映射文件中[ ISR1在哪里有它在写入时在该地址上发生故障]、问题可能是什么?

    ramfuncs 0 0000065e 0000017d
    0000065e 0000017d sys_main.obj (ramfuncs:ISR1)

    谢谢!

    Hariprasath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    在链接器 cmd 文件中、您已经 将 ramfuncs 作为其他 funcs 分组的一部分(除了 controlfuncs)、这个 ISR 是要驻留在 RAM 中还是闪存中?  页面是0、来源是0000065e、长度是0000017d 是否正确? 缓冲区长度是否仍然是您在上面设置的0x8?

    谢谢!
    Charles