This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:在 Simulink 中添加 eQEP 块以获取编码器计数。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407000/tms320f280025c-issue-with-the-eqep-block-in-simulink-to-obtain-encoder-counts

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我目前正在熟悉 TI LaunchPad 套件、以及 F28002c C2000实时 MCU 和使用 Simulink 进行编程。

具体来说、我对读取增量编码器感兴趣、因此我使用的是 eQEP1块。

我面临的问题是没有获取编码器计数。 我已检查连接、硬件正常工作;我可以在示波器上观察通道 A 和 B 的正交信号。 因此、我认为这个问题可能与模块的配置有关。 下面请记下我的设置。

请协助您正确配置模块、以读取编码器计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    遗憾的是、我无法帮助您、除非您能够读取 eQEP 寄存器、并且我们可以一起看一看这些寄存器。 我不熟悉 Simulink 设置、建议您在 MathWorks 网站上发布主题。

    但我做了一些 googling googling googling google 如果是、您是否曾尝试在没有 Simulink 的情况下为 eQEP 运行我们的 C2000WARE 示例之一?

    可以从器件读取寄存器吗?

    此致!

    Ryan Ma