This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过调试器进行闪存编程

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1405100/tms320f28379d-flash-programming-through-debugger

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!
我搜索了一段时间,但找不到任何有用的东西。 是否可以通过 EMIF 通过正常的调试连接(xds110v2 JTAG)对外部闪存进行编程?如果可以、我该怎么做?
托比致以亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    从技术上讲、这是可能的、但我们对此没有支持。

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 你有什么想法如何做到这一点吗? 主要问题似乎是在 GEL 文件中有一个定制的闪存写入例程。 闪存芯片具有一个特殊的编程序序列、您需要在命令之间写入每个字。 因此、如果可以通过函数传递数据、并且如果它与特定地址范围匹配、则使用不同的算法、这将非常好。
    托比致以亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    是否有任何特定的原因而只通过 JTAG 来执行此操作? 他们能否使用其中一个器件引导加载程序引入闪存编程代码、然后使用编程外部闪存所需的任何接口?

    您提到的内容也应该是可能的。 我需要检查是否将数据传递给 GEL 文件中的函数。 我假设数据将位于一个文件中。

    Vivek Singh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    现在最好使用 JTAG、因为我们正在开发中。 稍后、应通过引导加载程序对其进行编程。 Im 非常灵活。 通过 JTAG 将代码和数据写入外部 RAM 可以正常工作、方法是在 GEL 脚本中初始化 EMIF。 另一方面、闪存芯片需要通过特定序列对每个单字进行编程、然后等待直到完成。
    这与 GEL_Load 如何与内部闪存进行交互相关、因为这不是向一些地址直接写入数据。
    托比致以亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题与 GEL_Load 如何与内部闪存进行交互有关、因为这不是将数据直接写入某些地址。

    我们有用于内部闪存加载的正确插件、还需要为外部闪存编程开发相同的插件。 我必须向我们的 SDTO 团队咨询、看看他们是否对此有什么建议。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们拥有适用于内部闪存加载的正确插件、同样的事情也需要开发用于外部闪存编程

    是的、GEL 加载会调用内部闪存编程器将程序加载到内部闪存-就像 CCS 调试器一样。 这不适用于外部闪存、并且正如 Vivek 所说、需要对其进行开发、因为目前这种闪存的相关信息都不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    你有什么想法如何这可以做我自己. 那么、是否有任何可以通过 JTAG 启用闪存的位置?
    此外、如果没有外部闪存器件无法以某种方式进行刷写、那么向更大的 C2000器件提供外部闪存支持有什么意义呢?
    托比致以亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些问题最好由器件专家回答。 我将提请他们注意该线程。