工具与软件:
您好!
我搜索了一段时间,但找不到任何有用的东西。 是否可以通过 EMIF 通过正常的调试连接(xds110v2 JTAG)对外部闪存进行编程?如果可以、我该怎么做?
托比致以亲切的问候
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我搜索了一段时间,但找不到任何有用的东西。 是否可以通过 EMIF 通过正常的调试连接(xds110v2 JTAG)对外部闪存进行编程?如果可以、我该怎么做?
托比致以亲切的问候
嗨、
现在最好使用 JTAG、因为我们正在开发中。 稍后、应通过引导加载程序对其进行编程。 Im 非常灵活。 通过 JTAG 将代码和数据写入外部 RAM 可以正常工作、方法是在 GEL 脚本中初始化 EMIF。 另一方面、闪存芯片需要通过特定序列对每个单字进行编程、然后等待直到完成。
这与 GEL_Load 如何与内部闪存进行交互相关、因为这不是向一些地址直接写入数据。
托比致以亲切的问候
您好!
此问题与 GEL_Load 如何与内部闪存进行交互有关、因为这不是将数据直接写入某些地址。
我们有用于内部闪存加载的正确插件、还需要为外部闪存编程开发相同的插件。 我必须向我们的 SDTO 团队咨询、看看他们是否对此有什么建议。
此致、
Vivek Singh
我们拥有适用于内部闪存加载的正确插件、同样的事情也需要开发用于外部闪存编程
是的、GEL 加载会调用内部闪存编程器将程序加载到内部闪存-就像 CCS 调试器一样。 这不适用于外部闪存、并且正如 Vivek 所说、需要对其进行开发、因为目前这种闪存的相关信息都不存在。