This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:模拟内部连接表和 SysConfig 不匹配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409020/tms320f28p659dk-q1-analog-internal-connections-table-and-sysconfig-mismatch

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

来自数据表/ TRM 中的"模拟内部连接"表、某些引脚具有多个可连接的 ADC 输入。

但是、在 SysConfig (1.21.0)中、选择 A26/A27作为差分输入会显示未找到引脚、但不会引发错误并突出显示模拟引脚(如使用)。

此设置是否会正确地将模拟引脚 B2和 B3 (物理引脚 R3和 P3)用作 ADC 输入?

也可以同时在 SysConfig 中选择 A26/A27和 B2及 B3而不导致错误、这种行为是否旨在?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    这是 SysConfig 中的一个轻微错误、但选择 A26应该仍然有效。 引脚名称应该为 B2/A26和 B3/A27、这样您就不会看到"No device pin found"消息。 这将在下一版本的 SysConfig 中进行更正。

    谢谢!

    Luke