请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好、团队成员:
来自数据表/ TRM 中的"模拟内部连接"表、某些引脚具有多个可连接的 ADC 输入。

但是、在 SysConfig (1.21.0)中、选择 A26/A27作为差分输入会显示未找到引脚、但不会引发错误并突出显示模拟引脚(如使用)。

此设置是否会正确地将模拟引脚 B2和 B3 (物理引脚 R3和 P3)用作 ADC 输入?
也可以同时在 SysConfig 中选择 A26/A27和 B2及 B3而不导致错误、这种行为是否旨在?
谢谢!