This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:中继器和 PPB 进行 ADC 过采样/欠采样

Guru**** 2526030 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1406609/tms320f28p650dk-adc-oversampling-undersampling-by-repeater-and-ppb

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

在 C2000ware V5.02中、有两个使用中继器+ PPB 的 ADC 过采样和欠采样示例。

您能否澄清一下、它们是否正确?

问题:

1.在"adc_ex15_trigger_trrigger_oversampling"示例中、  

这是4倍过采样、通过累加4个样本来进行、但是我想知道为什么这里没有右移?

它应该是2 (右移2)吗?

2.在"adc_ex16_trigger_transparer_undersampling"的例子中、可以看到在中继器1中是过采样而不是欠采样。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一主题的专家目前不在办公室,直到星期二9/3,所以请期待一个延迟的答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    对于#1:没有移位、因为通常对于过采样、我们不建议对输出进行分频。 这会导致信息丢失。 应更改分母以反映增加的位(例如、对于4倍过采样、分母现在为16384、而不是4096)、而不是向下除以输出。

    对于#2:这应该是欠采样。 我将提交此错误、以便在下一个版本中修复。

    此致、
    Ibukun