请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
在 C2000ware V5.02中、有两个使用中继器+ PPB 的 ADC 过采样和欠采样示例。
您能否澄清一下、它们是否正确?
问题:
1.在"adc_ex15_trigger_trrigger_oversampling"示例中、
这是4倍过采样、通过累加4个样本来进行、但是我想知道为什么这里没有右移?
它应该是2 (右移2)吗?

2.在"adc_ex16_trigger_transparer_undersampling"的例子中、可以看到在中继器1中是过采样而不是欠采样。 是这样吗?