This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:LAUNCHXL-F2800157使用 uniflash 编程引导+ APP 十六进制故障..................

Guru**** 2541500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409409/tms320f2800157-q1-launchxl-f2800157-using-uniflash-programming-boot-app-hex-fail

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

当我使用 uniflash 工具编程一个十六进制文件,我发现工具总是给我这个错误.  

[2024/9/4 下午4:47:55] [INFO] C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Start ...
[2024/9/4 下午4:47:56] [INFO] C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Done ...
[2024/9/4 下午4:47:56] [INFO] C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Start ...
[2024/9/4 下午4:47:57] [INFO] C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Done ...
[2024/9/4 下午4:48:02] [ERROR] C28xx_CPU1: Error during Flash Programming. Address 0x00088000, FMSTAT (STATCMD on some devices) 0x00000101

[2024/9/4 下午4:48:02] [ERROR] C28xx_CPU1: Error during Flash Programming.
Address 0x00088000, FMSTAT (STATCMD on some devices) 0x00000101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存似乎未被正确擦除。

    您能检查地址0x88000处的值是什么吗?

    当您尝试使用 CCS 进行擦除时是否会出现相同的问题?

    谢谢、此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了我的问题。

    当 我使用 CCS 编程时,它运行良好。

    当 我使用 uniflash 编程时、它会报告错误。

    它 让我困惑这么长,但当我检查我的 CMD 文件,我发现我使用了一个地址,它是在开始地址之前。

    begin : 0x08A000, 我使用了一个地址,例如: 0x088000.