This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:波特率始终是预期的一半。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410208/tms320f28376s-baud-rate-is-always-half-what-is-expected

器件型号:TMS320F28376S
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!  

我们遵循 driverlib 文件夹中的示例、在 SCIC 引脚上设置一个 UART 接收器、以在5MBaud 下运行。  

接收到负载组帧错误后、我们在 TX 引脚上设置相同的配置、并使用逻辑分析仪、此分析仪显示实际波特率为2.5兆波特。  

// initSCIAFIFO - Configure SCIC FIFO
void initSCICFIFO()
{
    // Baud rate setting
    SCI_setBaud(SCIC_BASE, 200000000, 5000000);
    SCI_setBaud(SCIA_BASE, 200000000, 5000000);

    // 8 char bits, 1 stop bit, even parity. Baud, SYSCLK, LSPCLK defines...
    SCI_setConfig(SCIC_BASE, 200000000, 5000000, (SCI_CONFIG_WLEN_8 |
                                                        SCI_CONFIG_STOP_ONE |
                                                        SCI_CONFIG_PAR_EVEN));
    SCI_setConfig(SCIA_BASE, 200000000, 5000000, (SCI_CONFIG_WLEN_8 |
                                                        SCI_CONFIG_STOP_ONE |
                                                        SCI_CONFIG_PAR_EVEN));

    SCI_enableModule(SCIC_BASE);
    SCI_disableLoopback(SCIC_BASE);
    SCI_resetChannels(SCIC_BASE);
    SCI_enableFIFO(SCIC_BASE);

    SCI_enableModule(SCIA_BASE);
    SCI_disableLoopback(SCIA_BASE);
    SCI_resetChannels(SCIA_BASE);
    SCI_enableFIFO(SCIA_BASE);

    // RX and TX FIFO Interrupts disabled initially
    SCI_disableInterrupt(SCIC_BASE, SCI_INT_RXFF);
    SCI_disableInterrupt(SCIC_BASE, SCI_INT_RXERR);
    SCI_disableInterrupt(SCIC_BASE, SCI_INT_RXRDY_BRKDT);
    SCI_disableInterrupt(SCIC_BASE, SCI_INT_TXFF);

    SCI_disableInterrupt(SCIA_BASE, SCI_INT_RXFF);
    SCI_disableInterrupt(SCIA_BASE, SCI_INT_RXERR);
    SCI_disableInterrupt(SCIA_BASE, SCI_INT_RXRDY_BRKDT);
    SCI_disableInterrupt(SCIA_BASE, SCI_INT_TXFF);

    // Generate interrupt on receipt of three characters (8-bits each, 12-bits curr/volts).
    SCI_setFIFOInterruptLevel(SCIC_BASE, SCI_FIFO_TX3, SCI_FIFO_RX3);
    SCI_performSoftwareReset(SCIC_BASE);
    SCI_setFIFOInterruptLevel(SCIA_BASE, SCI_FIFO_TX1, SCI_FIFO_RX3);
    SCI_performSoftwareReset(SCIA_BASE);

    SCI_resetTxFIFO(SCIC_BASE);
    SCI_resetRxFIFO(SCIC_BASE);
    SCI_resetTxFIFO(SCIA_BASE);
    SCI_resetRxFIFO(SCIA_BASE);

    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP7);
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP8);
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP9);
}

此后、我们假设时钟出现了问题-无论我们将波特率设置为什么、它始终是该值的一半。  

我们为 SYSCLK 和 LSPCLK 都调用了 getClock 函数、这两个函数都返回200MHz。 滚动查看 SYSCTL 的 API 指南后、我唯一能想到的更改是 PLL 时钟分频器。 在器件初始设置后、我们插入了以下代码、如下所示:

// Initialize device clock and peripherals
    Device_init();


    SysCtl_setLowSpeedClock(SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_1);
    
    // Set PLL to max frequency, argument zero = DIV by 1.
    SysCtl_setPLLSysClk(0);

    lowClockFreq = SysCtl_getLowSpeedClock(DEVICE_OSCSRC_FREQ);
    sysClockFreq = SysCtl_getClock(DEVICE_OSCSRC_FREQ);
    properClockFreq = SysCtl_getClock(SYSCTL_DEFAULT_OSC);

我们重新运行测试发现、波特率现在为5兆波特、并且我们不再遇到组帧错误。

我们将使用 DAC 来可视化转换后接收到的 UART 数据、但 DACA 和 DACB 都始终卡在3.3V。  

getClock 函数现在返回两倍于常规值、例如、读取200MHz 时读取的是400MHz。  

这里发生了什么? 尽管函数调用显示我的波特率都是200MHz、但为什么我的波特率为2.5MBaud 时它应该是5Mbaud?

是否会意外地将时钟设置为400MHz、这会导致时钟在该频率下运行、而这是否会损坏器件、从而导致 DAC 始终保持3.3V 的电压?

寄存器中"BRR"的值是"4"、如果使用200MHz LSPCLK、应该得到精确的5MBaud。

有人能解释一下这里发生了什么吗? SCI 时钟似乎甚至不是从 PLLSYSCLK 派生的、并且显示 LSPCLK 的200MHz 和 SYSCLK 的函数调用使我想知道这个额外的2除法可能来自哪里、以及我是否修复了这个问题。

此致、

JmH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JM:

    您是否使用 SysConfig 配置 SCI/时钟? 如果是、您是否也使用时钟树工具来配置低速时钟?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    否、我目前不使用 SysConfig。 我通常从 driverlib 中获取示例并在这些示例的基础上进行构建。 我调用常用的 device_init (),然后调用 setLowSpeedClock()并期望两者都将设置为200MHz、而它们是在调用 getClock 函数时-但接收器在5兆波特下无法工作、而设置相同设置的发送器将使我得到2.5兆波特(400nS 位宽度)的波特率。  

    关于 DAC 的要点可能没有意义、因为我可能已经在探测 UART 发送器、从而确定了恒定的高电压、但考虑到 CCS 告诉我低速时钟是200MHz、仍然没有解释导致波特率偏离的原因。 可能值得导入 Launchpad 示例并重试。  

    此致、  

    JmH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMH:

    如果您使用的是 soprano launchpad、则必须使用#define _LAUNCHXL_F2837xD 宏命令进行计时才能正确、我相信这已经在 launchpad 示例中配置了。 您能否在自己这边尝试一下、并告诉我您是否遇到同样的时钟问题?

    谢谢!

    Luke