This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110固件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1410352/lp-xds110-xds110-firmware

器件型号:LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CCCStudio

工具与软件:

在全新的 Windows 11笔记本电脑上安装了 Code Composer V12.8.0.00012、选择仅 C2000实时 MCU 选项

尝试将程序上传到 LAUNCHXL-F280049C、该器件具有固件3.0.0.5的 XDS110探针、且失败。 错误消息提示探测器必须升级到固件版本3.0.31。 尝试从 code composer 更新失败

已尝试使用运行 Code Composer 版本9.1.0.00010的 Windows 10笔记本电脑、并成功地对 LAUNCHXL-F280049C 进行重新编程、即仍然正常工作

已关闭 Windows 11笔记本电脑上的 Code Composer  

已尝试在 运行 V12的 Windows 11系统上使用 XDSDFU 程序更新固件、


XDSDFU -e 查找1个设备、版本3.0.0.5
Windows 设备管理器
   端口:XDS110类应用用户(COM?)、XDS110类辅助数据端口(COM?)
   德州仪器(TI)调试探针:XDS110类数据端口、XDS110类调试探针

XDSDFU -m 查找器件、将器件切换到 DFU 模式
Windows 设备管理器现在显示在 Other devices (其它设备)下:
  Tiva 器件固件更新
    未安装 Tiva 器件固件更新属性驱动程序

XDSDFU -f filename_3.0.0.31.bin -r
请求的设备未在总线上找到

在 C:\ti 及其子文件夹窗口中搜索:
   没有标记为 TIVA 的文件
   标记为 Stellaris 的3个文件

Stellaris_emuDVR
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers

device_stellaris.xml
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\emulation\analysis\xmldb\trace_config\devices

XDS110_StellarisDFU.png
C:\ti\ccs1280\ccs\eclipse\plugins\com.ti.ccstudio.usersguide.doc_12.8.0.202407301400\html\xdsdebugprobes\images

如何更新电路板上 XDS110上的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了对原始帖子的更正 、其中有一个名为 Tiva 的文件

    目录 C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\Tiva 大小为3.44KB 的 FlashLoaderTiva.out

    修改并于2024年5月16日访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您是否可以尝试使用 CCS 12.7? 我想知道这是否是新版本的版本问题。   

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将12.7.1与12.8.0.00012一起安装

    在 c:\ti\ccs1270目录树中使用了 xdsdfu -e、查找固件固件为3.0.0.5的器件

    xdsdfu -m.

    将器件设置为程序模式:Windows 器件将其显示为 Stellaris 调试探针

    xdsdfu -f firmware.3.0.29 -r

    成功上传固件并对其进行重新编程

    Code composer V12.7成功地对  LAUNCHXL-F280049C 进行了重新编程

    Code Composer V9还对  LAUNCHXL-F280049C 进行编程、从而使固件向后兼容

    避免进一步 查找 TI 软件出现任何错误、但希望能够更好地执行 Eclipse 替代产品的测试。

    怀疑今天的其余部分将花时间研究如何停止论坛饱和我的收件箱