Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、 CCStudio
工具与软件:
在全新的 Windows 11笔记本电脑上安装了 Code Composer V12.8.0.00012、选择仅 C2000实时 MCU 选项
尝试将程序上传到 LAUNCHXL-F280049C、该器件具有固件3.0.0.5的 XDS110探针、且失败。 错误消息提示探测器必须升级到固件版本3.0.31。 尝试从 code composer 更新失败
已尝试使用运行 Code Composer 版本9.1.0.00010的 Windows 10笔记本电脑、并成功地对 LAUNCHXL-F280049C 进行重新编程、即仍然正常工作
已关闭 Windows 11笔记本电脑上的 Code Composer
已尝试在 运行 V12的 Windows 11系统上使用 XDSDFU 程序更新固件、
XDSDFU -e 查找1个设备、版本3.0.0.5
Windows 设备管理器
端口:XDS110类应用用户(COM?)、XDS110类辅助数据端口(COM?)
德州仪器(TI)调试探针:XDS110类数据端口、XDS110类调试探针
XDSDFU -m 查找器件、将器件切换到 DFU 模式
Windows 设备管理器现在显示在 Other devices (其它设备)下:
Tiva 器件固件更新
未安装 Tiva 器件固件更新属性驱动程序
XDSDFU -f filename_3.0.0.31.bin -r
请求的设备未在总线上找到
在 C:\ti 及其子文件夹窗口中搜索:
没有标记为 TIVA 的文件
标记为 Stellaris 的3个文件
Stellaris_emuDVR
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers
device_stellaris.xml
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\emulation\analysis\xmldb\trace_config\devices
XDS110_StellarisDFU.png
C:\ti\ccs1280\ccs\eclipse\plugins\com.ti.ccstudio.usersguide.doc_12.8.0.202407301400\html\xdsdebugprobes\images
如何更新电路板上 XDS110上的固件?